This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51218:热阻参数

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740315/tps51218-thermal-resistance-parameters

器件型号:TPS51218
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1

我们需要 TPS51218DSCR 的热阻值(RJA、RJC 和 TC)来进行热分析。

但是、我们无法在数据表中找到它们。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    您可以参考数据表第2页中的以下信息来评估热性能。  

    此致、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edwin、

    感谢您的反馈。 我可以看到该规格。 但是、这种情况过于笼统、我们需要更详细的规格、包括 RJA、RJC 和 TC 等 是否有可能获得这些参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    如果您真的需要 RJA、RJC 信息、我需要向样片团队寻求帮助。 获取此信息需要一些时间。

    Edwin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edwin、

    是的、我确实需要这些参数。 请帮助。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件(bq40z50-R1)如何进入关断模式?,以及如何退出关断模式? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Libing、  

    请参阅数据表中的第24页。 它介绍了如何进入关断模式。  

    此致、  

    Edwin。