This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5560:消隐灯(特性)

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740041/lp5560-blanking-light-feature

器件型号:LP5560

你(们)好

我想知道消隐功能的运行情况。

消隐操作由 CTLR 信号操作。 CTLR 为高电平之间的 LED 亮起。 因此、该操作的指示灯看起来闪烁。 我的理解是否正确?

我们需要做的是逐渐点亮并逐渐关闭。

(但是、如果我的理解是正确的、LP5660只是以恒定的计时闪烁、亮度也是恒定的。)

我们是否可以使用此器件来实现上述要求行为?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    在命令输入句点后显示空白。 通常、在执行命令后、驱动程序将作为培训代码工作、空白不会产生影响。 当切换到另一个命令时,将再次出现空白。

    从数据表的7.3.5中可以看到、您可以更改上升和下降时间以实现逐渐变化、图20显示了更多信息。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    谢谢你。 我明白了。

    此致、
    本志本