This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:LM5166X 纹波

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733746/lm5166-lm5166x-ripple

器件型号:LM5166

您好!

 在有关输出纹波的新设计实现中使用的直流/直流 I 有问题。 具体来说、我们将讨论 LM5166XDRCR 器件。 我使用了 TI 网站( http://www.ti.com/tool/lm5166design-calc)上的计算器(LM5166_Quick_Start_Calculator_RevB)、其中显示在 PFM 模式下工作的最终纹波将大约为50mVpp。 相反、我们得到的是300mVpp。 我想知道设计有什么问题,以及如何在不插入更多组件的情况下实现初始目标。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够共享原理图和布局? 我可以查看这些文档、尝试找出导致纹波增加的原因。

    感谢你的帮助。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BS"D

    您好 Katelyn、

    感谢您的回复。

    随附的 SCH、布局和计算器屏幕。

    此致

    e2e.ti.com/.../Inquiry2TI.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您共享本文档。 我在随附的文档中看不到图像。 是否可以重新发送?

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BS"D

    关闭粗调... 希望这次是 works...e2e.ti.com/.../Inquiry2TI.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    再次感谢您共享该文档。

    一个潜在的根本原因是输出电容。 计算器假设 LM5166输出端的电容为47uF。 我建议在 L3之前添加另一个22uF 输出电容器(与 C9并联)或将 C9替换为47uF 电容器。

    您能否分享您看到的 PFM 纹波图像?

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BS"D

    您好!  

    这不是问题、我在输出端增加了更多的电容、我们只会在增加150uF 至200uF 的大电容时看到改进。

    已连接示波器屏幕、负载为175mA。

     此致

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、该波形看起来器件是双脉冲。 您是否还有一个开关节点波形进行确认?

    在这些条件下、输入电压、输出电压和负载是多少?

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BS"D

    这里是 SW 信号的图片。 VIN=15V。 LM5166X (5V 固定输出)。 负载调整为200mA (Rload 25 Ω)。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个没有负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BS"D

    您好!

    您能否告诉我为什么 PFM 模式中的纹波这么高?  

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当您从 PFM 转换到 CCM 时、您的纹波看起来会更大。 在较轻的负载下、当器件完全处于 PFM 模式时、我预计输出纹波会降低。

    我认为问题的部分在于、输入电容器远离 PCB 布局中的器件。 我建议确保输入环路尽可能小。 您还可以尝试在 VIN 和接地之间添加高频去耦电容器。

    其次、我很难判断输出电容器来自布局的位置。 但 L、Cout、GND 环路也必须尽可能小。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn