This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:将 MPPT 原理图更改为微控制器。

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740267/bq25504-schematic-with-mppt-to-micro-controller

器件型号:BQ25504

我尝试了一个系列 PFET (CSD23381F4T)、其 源极连接到 VREF_SAMP、但是一旦 FET 关闭、VREF_SAMP 很快就会降为零、这可能是由于 FET 泄漏所致。 因此、我尝试使用 ADG701开关、该开关仅通告10pA 泄漏电流、但仍然无法保持 VREF_SAMP 电压恒定(缓慢泄漏)。 对于这种情况、您是否有任何关于采样保持时间较长(5秒)的建议? 关键可能是泄漏极低的组件。

此外、bq25504数据表指定了 C_REF 的最大限制为11nF。 您能告诉我原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kawsar、

    您如何测量 VREF_SAMP 电容器上的电压? 在未测量 VREF_SAMP 电容器的情况下、器件是否按预期运行。 我只能在没有仪表或探头泄漏的情况下使用具有几个千兆欧阻抗的 JFET 探头进行测量、从而使电压崩溃。

    为 VREF_SAMP 充电的源电流非常低、必须在短采样周期内为其充电、因此 C_REF 值很小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    我在 Keithley 2000万用表上观察到 VREF_SAMP。 此外、即使我根本不测量 VREF_SAMP、我也可以通过探测 Vin 来观察它下降的情况。 请建议一些我可以尝试的解决方案。

    也感谢您提供第二个答案。 我假设您从 OC_SAMP 引脚(4.42 Mohm)和 C_REF 上的电阻分压器引用 RC 时间常数。 因此、当我从外部提供 MPPT 基准电压时、只要我能够提供必要的电流、就不应该存在对 C_REF 值的此限制、对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表显示了过度简化。 VOC_SAMP 处的 MPPT 电阻分压器和输出电流固定的 VEF_SAMP 之间有一个1x 缓冲器。 降低 MPPT 电阻器不会显著缩短电容器充电时间。

    如果您将万用表设置为最高输出阻抗(10gohm?)、您可能可以在不消耗电容器的情况下获得准备就绪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jeff!
    正如我之前提到的、即使不测量 VREF_SAMP、我也可以通过查看我的 Vin (因为 Vin 遵循 VREF_SAMP)来观察它的下降情况。

    我正在尝试为这个外部 MPPT 基准设计一个具有大保持时间(5秒或更长)且无任何泄漏的采样保持。 如果您推荐任何器件型号或器件(是否有类似的现成 S&H?)、我将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有电容器都有泄漏电流。 EVM 上的电容器应具有低泄漏电流。

    我知道现成的 S&H 电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很好! 您是否可以向我提供所述 S&H 的器件型号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我不知道。