This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30606:无输出

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ30606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739144/lmz30606-no-output

器件型号:LMZ30606

大家好、团队、

 

使用 LMZ30606时遇到问题:

我们使用此芯片将5V 转换为3.3V、发现没有输出。

起初、我们认为 INH 信号(如红色方框所示)可能是错误的、然后我们从源端切断该信号、但仍然没有输出。 如果我们将其接地、则会出现输出(尽管输出不正确、但仅为1.35V)。

 

虽然请参阅数据表、但是芯片应该在 INH 悬空时启用、这是因为存在内部上拉电阻。

那么、我想向您确认、如果在 INH 悬空时启用此芯片?

 

谢谢、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bell、

    有多少客户电路板/设备存在此问题? 该器件具有内部上拉电流源、即使 INH 保持悬空、该电流源也将启用该器件。 此外、您是否具有用于此目的的 PCB 布局? 从原理图的角度来看、该电路遵循 表4中针对 3.3V 应用的建议。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy;

    如您所知、我们在设计中实现了两个 LMZ30606、并且我们的原型中存在输出问题:

    电路1:5V -> 3.3V、请参阅附件1以了解原理图;

    输出:恒定1.3V,不能通过调整连接到 VADJ 的电阻来改变输出的值。

    电路2:5V -> 1.5V、请参阅附件2了解原理图;

    输出:恒定1.6V;不能通过调整连接到 VADJ 的电阻来改变输出值。

    ‘D:引脚‘PH’和引脚 NC’目前在布局中连接,这是否会导致输出问题?

    您可以帮助检查原理图吗? 您能帮助确认假设吗? 有关使用此部件的任何其他建议、请告知我们。

    最近、我们还手动提供了 LMZ30606的演示(原理图请参见附件3)、但它也不起作用、无论我们是否调整连接到 VADJ 的电阻、输出始终为2.5V。

    您对它为什么不起作用有什么想法吗?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bell、

    我随附了我对 U29和 U32所做的简单原理图审阅。 原理图遵循建议的元件值、因此我认为它与元件无关。 如前所述、保持 INH 断开仍将允许器件切换。 如果您有 PCB 布局、我很好奇地想看一看它们的 PCB 布局。 我特别想了解它们是如何布置 SENSE+布线的(靠近模块或在负载下进一步向下)。 如果它们具有较长的输出布线、则最好将 SENSE+引脚连接到负载的 Vout、以改善负载调节、因为输出引脚和负载之间存在 I-R 压降。  

    此外、由于 PH 是相位开关节点、因此不应连接到任何其他元件。 DNC 引脚是连接到内部电路的测试模式引脚、如果意外地连接到 PH 覆铜区、可能会影响器件的输出电压调节。  e2e.ti.com/.../LMZ30606_5F00_SchematicReview.pdf

    此致、

    Jimmy