This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3897:复位延迟时间的变化

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3897

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740329/tps3897-the-variation-of-the-reset-delay-time

器件型号:TPS3897

您好!

我们收到了客户关于 TPS3897的问题。
请帮帮我们。

[问题]
我们应该如何估算复位延迟时间的变化? 我们假设延迟时间由 I (CT)、V (CT)、C (CT)和40us 决定。 因此、我们可以在下面的公式中估算该值。 这是我们的理解是否正确?

 TPD (r)= V (CT)*(C (CT)/I (CT))+ 40uS
 *这些参数是数据表中指定的最小值、典型值和最大值

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo、

    是的、正确。 还必须考虑电容器容差。 图6假设所有典型值。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael