This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138A64:如何将 UCD3138A64 I2C_CLK (pin19)设置为 GPIO?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739037/ccs-ucd3138a64-how-to-set-ucd3138a64-i2c_clk-pin19-as-gpio

器件型号:UCD3138A64

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

与 SLUSBZ8B 第9页一致、显示 UCD3138A64 I2C_CLK (pin9)可以配置为 GPIO。

但我发现 TI 未在 UCD3138A64代码中显示相关寄存器。

  

您能否告诉我如何将 I2C_CLK 引脚配置为 GPIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 I2C_CLK 设置为 GPIO、但不能通过 GLBIO 寄存器设置。
    您可以通过 I2CCTRL3/PMBCTRL3寄存器(地址 FFF7F720)执行此操作。
    使用位 SCL_DIR、SCL_Value、SCL_MODE。
    请参阅 UCD3138A64技术参考手册:

    www.ti.com/.../sluub54b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果这解决了您的问题、请将此帖子的状态设置为已解决。
    谢谢、此致、