This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:寻求有关 SLUU271的帮助-同步降压转换器的 MathCAD 效率和功率损耗计算

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739799/tps28225-looking-for-help-with-sluu271---mathcad-efficiency-and-power-losses-calculation-of-synchronous-buck-converter

器件型号:TPS28225

您好!

我正在通过 SLUU271 MathCAD 文件计算同步降压转换器的效率和功率损耗。 我在网络和 IEEE 上搜索了此 MathCAD 工作表所基于的会议论文、但结果很难找到。 作者和头衔如下:

R. Miftakhutdinov 2006年10月光盘上的《MOSFET 驱动器可以做些什么来提高 VRM 设计的性能》电力电子技术大会记录。  

我对工作表有一些疑问、希望我能在本文中找到答案。 如果有人知道我如何获得它、请告诉我。 具体而言、我不知道 Kt (IO)变量是什么、它与计算功率损耗有何关系。 我的另一个问题是作者如何从数据表中得出 Rdson 与栅源极电压 VGS。 如果有人可以帮助我解决这些问题、请回复。  

谢谢、

Chuck Sampson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    感谢您与我们联系、
    我已经联系了文档的作者。
    我很快会回来的。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    感谢您的回答。

    -Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    我找到了这篇论文、并将其发送给您。 留意我的消息。