This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:BQ25505输入/输出图

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740572/bq25505-bq25505-input-output-graph

器件型号:BQ25505

您是否有输入与输出关系图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean、

    数据表图18、30和36显示了在充电期间放大的 VIN_DC 和 VSTOR。 图14和15未显示 VIN_DC、但显示了 VSTOR 和 VBAT 充电的缩小视图。 VSTOR 的升压转换器输出是 VSTOR 上 VBAT 电压和负载的函数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    0.8V 和1.2mA 输入可提供什么输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean、

    您可以使用 VBAT_OV 电阻器设置所需的输出电压。 如果您的问题是、当 VBAT_OV=VSTOR=4.2V 及以上输入时、可以使用功率平衡来估算:eff =Po/Pi =(VSTOR*ISTOR)/(0.8V*1.2mA)、其中 eff 从数据表效率曲线2和3 (~82%)中拉出。