This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:LMZM23601V3SIL 的内部电阻值

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740673/lmzm23601-internal-resistance-values-for-lmzm23601v3sil

器件型号:LMZM23601
主题中讨论的其他器件: LM358

您好!

我想使用 LMZM23601封装从24V 转换到12V;但是、目前 只有"不可调"的 LMZM23601V3SILR 处于库存状态。 我不希望等到可调版本重新上市、因此我想强制3.3V 版本改为12V。 我认为通过在输出端和 FB 引脚之间添加电阻分压器可以实现这一点、但我需要知道内部电阻值、以便在外部电阻分压器值中考虑这些值。  

我在数据表中找不到此信息、您是否有此信息?  

谢谢、

Kyle Goodrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用外部分频器、然后添加一个单位增益缓冲器。 那么、内部阻抗是多少无关紧要。 使用发射极跟随器- SOT23和几个0402电阻器、如果您有空间、请使用 LM358。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    感谢您的回复! 这肯定是可行的;但是、我已经完成了电路板布局、它只有电阻分压器。 如果我可以在不对电路板布局进行任何更改的情况下解决该问题、因为电路板布局已经发送到电路板制造工厂。

    再次感谢、

    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    内部电阻分压器值如下:Rfbt = 669.5k、Rfbb = 290.7k。

    理论上、您应该能够使用一个外部电阻分压器来创建一个12V 输出应用。 但是、由于此固定输出电源模块尚未针对该条件进行测试、因此请相应地评估应用 的稳定性和系统的正常运行并对其进行认证。  

    此致。

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好,谢谢 Jimmy!