This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24753:bq24753可以#39;t 为电池充电

Guru**** 2529850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24753, BQ24753A, BQ24735, BQ24725A, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739662/bq24753-bq24753-can-t-charge-the-battery

器件型号:bq24753
主题中讨论的其他器件:BQ24735BQ24725ABQ24780S

我使用  bq24753设计了3节锂离子电池充电器电路,测试结果是 Vref 引脚电压为3.3V,但 在交流适配器出现的情况下,电压始终是 acdrv 引脚的高电平


以及是否存在电池 。 附件文件是原理图

感谢您的 attentione2e.ti.com/.../HI3559V100DV-_5F00_-SHEET_5F00_13_5F00_Charge-.pdf
e2e.ti.com/.../HI3559V100DV-_5F00_-SHEET_5F00_13_5F00_Charge-.pdf



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zhen、

    我已经查看过您的原理图、我看到的唯一潜在问题是2.2uF 电容器、而不是 SYS 上以及 SRN 和 SRP 上推荐的10uF 电容器。 ACDRV 高于适配器电压、对吧? 了解引脚是否为低电平? 您能否按照 EVM 用户指南(www.ti.com/.../sluu283d.pdf)中的说明进行设置以测试电路板、并根据您的特定输入电压进行调整、然后提供数据表图19、20、21和25等示波器图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

         acdrv 与适配器电压相同、且 learn 引脚为低电平。正如您所说、tommrow 我将测试电路板。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zhen、

    bq24753是 NRND、由 bq24753A 取代。 请更改为 A 版本。 我想知道我们的其他器件之一、如 BQ24725A、BQ24735或 BQ24780S、您需要753具有哪些功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、
    抱歉、实际上、器件 I uesd 是 BQ24753A。 工程师建议我使用此器件。我已经按照您的说明测试了电路板、用户指南中提到的信号状态是正确的、但我无法观察到 hidrv 和 lodrv 引脚上的开关信号。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、
    我发现 REGN 引脚电压为10V,不是数据表值6V,然后取出电池,电压为6V,作为数据表值。
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、
    我发现 REGN 引脚电压为10V,不是数据表值6V,然后取出电池,电压为6V,作为数据表值。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zhen、

    我不会期望 REGN 超过6V。 连接适配器后、BTST 上的电压是多少? 您确定电池电压配置正确吗?