This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54620:波特图仿真和运行值的相位裕度

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739568/webench-tools-tps54620-phase-margin-of-bode-plot-sim-and-operating-values

器件型号:TPS54620

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我附加波特图的仿真结果。
e2e.ti.com/.../TPS54620_5F00_Bode-plot-sim.pdf
在检查波特图的相位裕度和工作值时、我得到了以下结果。
・相位裕度(波特图仿真):62.724 度
・相位裕度(工作值):27.005度
这些值不匹配、我应该参考哪个值?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    您能否与我分享您的 Webench 设计?  将其共享给 j (dash) tucker (at) ti (dot) com。  我们可以对其进行详细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    我重新创建了它,这里是波特图结果(FCO = 7.03kHz,PM = 64.62度:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    我与您分享了我的设计。
    此电路引用了客户的设计常量。
    我想判断 COMP 引脚周围的常数是否令人满意。
    请告诉我仿真中输出的波特图是正确的还是"工作值"中的相位裕度是正确的。

    顺便说一下、我从 Re-comp 的"手册"中输入了客户常数、并计算了它、
    但它与您的结果不同。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    我打开了您的设计。  "Re-Comp"选项卡中的功率级组件不同。  请参阅随附的:

    补偿电容器是不同的

    功率级输出电容器不同:

    使用原理图中的输出电容和补偿组件进行了更正:

    如果您有其他问题、请告诉我。