This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62561:TPS62561DDCR 标记代码(?) 问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740378/tps62561-tps62561ddcr-marking-codes-question

器件型号:TPS62561

已经使用此器件进行了几项设计、没有任何问题。 最近从一个 CM 中获得了一组样本、该器件的四个示例中的两个在运行几天后失败(尚未有机会执行深入分析、一个器件输出电压在运行几秒钟后开始下降、 第二个似乎在预热后的10Hz 上进入脉冲跳跃模式-(它们都比正常温度高很多)。

在上图中、左侧的部件是故障部件、右侧的部件是一个功能示例、用于更换部件-(部件来自两个不同的时代)。

我的问题是:非文本短划线标记是否表示某种日期代码,可能有助于分析此问题? 它们在两者之间是不同的、它们似乎遵循某种逻辑。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您的猜测是正确的。 破折号是日期代码。 因此、这两种器件肯定来自不同的制造批次。
    当然、这些信息有助于调试问题、但根据我的经验、如果故障与时间/时间有关、则表明最有可能的器件不在建议的工作条件下运行、并且设计依赖于在指定范围之外变化的参数。 您可能需要先检查它。

    此致、
    Juergen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juergen、

    感谢您的确认。 了解我所看到的内容是很好的。 这有助于缩小对问题根本原因的搜索范围。 正常运行时的设计似乎是合理的、因此我将注意力转向可能产生故障条件的外部事件。

    此致、

    Brian