This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51604:当进入 DCM 模式时、自举电容器放电并且无法充电、并且 DRVL 和 DRVH 引脚在一段时间内处于非激活状态

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740662/tps51604-bootstrap-capacitor-discharges-and-is-unable-to-charge-when-put-into-dcm-mode-and-the-drvl-and-drvh-pins-are-inactive-for-a-period-of-time

器件型号:TPS51604

我有客户尝试解决有关 TPS51604同步降压 FET 驱动器的问题。 该器件目前正在我们的10通道充电器上使用、我们遇到了一个问题、即自举电容器放电、在进入 DCM 模式时无法充电、DRVL 和 DRVH 引脚在一段时间内处于非活动状态。 PWM 和 SKIP 信号由微控制器提供、并在启动时置于低电平状态。

 

我们认为、在短时间内将 SKIP 引脚置为高电平、将 PWM 引脚置为低电平将短暂导通低侧 MOSFET、并允许自举电容器向 VDD 充电、但这并不是发生的情况、因为低侧 MOSFET 从未导通。 该部件的行为不符合真值表,我想知道它是否与负载是电池并且 SW 引脚保持在等于电池电压的电势有关。

我在论坛(e2e.ti.com/.../1992849)上研究了类似的请求,但我们的应用有所不同,因为连接到输出端的负载是电池,所以在 SW 引脚上放置一个下拉电阻器不会将电压下拉至足够低的水平,以便自举电容器充电 (当 PWM 不存在时、SW 引脚的电压大约为13伏)。 我有一个解决方案、即使在电池存在的情况下、也允许自举电容器充电、但它需要完全重新设计硬件并添加更多组件。 如果我们可以通过 PWM 和 SKIP 信号的某种组合使低侧 MOSFET 短暂导通、那么我相信它会起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harold、  

    该器件需要将 SKIP 引脚拉低(从三态)以退出低功耗模式。 否则、器件将无法接受 PWM 脉冲。  

    相关信息见数据表第7.3.3节(第12页)。

    谢谢