This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:PMP6923的 TPS40210

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740382/tps40210-tps40210-of-pmp6923

器件型号:TPS40210

Deae E2E 成员、

www.ti.com/.../slur826.pdf

您能告诉我们 D5、D6和 Q3使用了什么功能吗?  

它是否控制 EN 在 VDD 就绪后需要拉低的电源序列?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    D5、Q3和 D6决定器件是在关断模式还是运行模式下运行。 如果输入电压足够高、Q3的集电极将被拉低、下拉引脚3。 如果输入电压过低、Q3将不会导通、引脚3上的电压将从 D6上拉至6.2V、从而使器件处于关断模式。

    最棒的
    Richard