This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:将交流电源无缝切换至 PSE 电源

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735167/tps23756-ac-source-switch-to-pse-source-seamlessly

器件型号:TPS23756

尊敬的 TI:

我们的客户尝试使用以下连接来 实现 AC/PSE 无缝切换。

根据数据表8.2.17、PSE 应保持活动状态、因为需要 PPD 使能和 R-Zener 来满足 MPS 要求。

但是、当移除交流电源时、我们看到 PSE 必须等待热插拔开关完全导通、然后再等待输出功率。

以下是一些问题:

1.为什么即使通过 PPD 拉至高电平、在交流电断开之前热插拔也未开启?

2.此连接(如图33所示)是否可以实现电源无缝切换?

(CH2:RT-VSS)

非常感谢。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    客户正在使用 TPS23756数据表第7.3.11节中描述的 PPD2功能。 在此模式下、分级稳压器运行时、PSE 绝不会失去连接(必须重新检测)、但在移除适配器后仍需要接通48V 电源、因此存在延迟。

    要实现无缝运行、请参阅图33右侧的电路。

    谢谢、
    Thomas Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    感谢您的回答、这里还有几个问题、您能不能逐一回答、谢谢。

    PPD1:启用热插拔开关并禁用分类电流、PPD2:启用分类电流但禁用热插拔开关、我对吗?
    图33右侧是如何显示的。 实现无缝操作、您能帮您详细解释一下吗? 非常感谢。
    从数据表中可以看出、图33的右侧是48V 适配器的设计、
    "一个具有平稳切换的适配器优先级应用示例
    48V 适配器与 PoE 之间的电压差如图33的右侧所示。" 但客户使用24V 适配器、这是否仍能无缝工作?

    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    是否有任何更新? 谢谢你。

    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CT、

    1.正确。 (第7.3.1节)
    2. DAPD 减少了 APD 迟滞、因此 PSE 可以在适配器电压下降太远之前更快速地(导通 FET 更快地导通)提供电源。

    对于30V 齐纳二极管、48V 适配器必须降至42V 才能满足 APD 下限电阻。使用简单的分压器、适配器必须降至35V 才能满足 APD 下限阈值。

    3.关于这一点,我得到了更多的确认。

    谢谢、

    Tom Amlee

    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可以通过24V 适配器来实现。 需要仔细调整齐纳二极管和电阻分压器的大小、以确保适配器电压不必下降得太远即可满足 APD 下降阈值。 如果您需要帮助根据客户的适配器电压容差计算该值、请告诉我。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们的客户使用了图33的右侧。 但仍然无法正常工作。 每次热插拔开关打开时、转换器部分停止、输出电压变为低电平。

    CH1 (黄色):VDD1 CH2 (蓝色):APD CH3 (紫色):输出5V

    CH1 (黄色):PoE-VSS CH2 (蓝色):Rtn-VSS CH3 (紫色):输出5V

    CH1 (yelow):VDD1-RTN CH2 (蓝色):VSS-RTN CH3 (紫色):VC-RTN CH4 (绿色):GAT1-RTN

    从图3中可以看出 PWM 在 Hwo-swap 开关打开期间停止、这意味着只要热插拔开关就会禁用转换器吗?

    请在本例中提供帮助、谢谢。

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CH1 (黄色): Vdd1-RTN CH2 (蓝色): VSS-RTN CH3 (紫色):VC-RTN CH4 (绿色):GAT1-RTN

    图中显示、在 RTN-VSS 电压变为接近零时、TPS23756直流/直流转换器被禁用。尽管 VC 仍然为高电平(CH3)、但 GAT1停止工作。

    这是否意味着、只要我们重新启动内部 热插拔 MOSFET、TPS23756直流/直流转换器就会停止、直到 RTN-VSS 变为接近零?

    如果这种现象是真的,是否有任何方法可以实现 PSE/AC 之间的无缝切换?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    您可以将原理图秘密发送给我吗? 我将发送一个朋友请求。 我将更详细地探讨这一点。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    原理图已发送给您、如果有、请告知我们、非常感谢。

    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CT、

    您能否发送包含适配器输入电路的原理图页面? 我需要了解 APD 引脚上齐纳二极管和电阻分压器分压比的实现情况。

    谢谢、
    Tom Amlee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    原理图已发送给您、如果有、请告知我们、非常感谢。

    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、

    我看到您已向我发送了电压监控器的输入原理图。 请告诉我这是如何工作的。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CT、

    如果客户已解决问题、您是否可以将此主题标记为已解决?

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    现在,我们的客户无法解决此问题,BTW,他们使用电压监视器,目的是在移除适配器时使 APD 电压下降更快。
    但问题是一样的、当适配器移除时、热插拔开关打开、PWM 控制器在此期间停止、因此输出电压下降。

    此致、
    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、

    由于它们从低电压变为高电压、因此您看到的延迟是 PD 进入浪涌以将大容量电容填充到48V 电平。 这对于客户的设计是不可避免的。

    遗憾的是、我们目前没有解决宽输入电压无中断转换问题的参考设计。 在客户的情况下、他们的下一个最佳解决方案是执行方案3 ORing (slva306a)或使用48V 适配器、方案2和 PPD 拉至 VDD。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师