This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:高温测试下的 TPS7A49电流漂移

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740504/tps7a49-tps7a49-current-drift-under-high-temp-test

器件型号:TPS7A49

您好!

我正在对 TPS7A4901DGN 进行一些高温测试、 其中稳压器从12V 降至9.3V。

最近我们发现此器件存在热问题、我最初怀疑此问题是由输出电流消耗引起的。 测得的最坏情况电流消耗为 152mA、超过了150mA 的最大电流。 根据数据表关于工作模式的第8.4节、我的器件应该仍然正常工作、因为自从 I4.0 <Ilim condition is still in place. 以来、它仍然低于220mA 的 ILIM 如果是这种情况、我可能会面临哪些潜在风险以及需要遵循的任何建议准则? 谢谢。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    正确的做法是、该器件仍应在152mA 负载电流下正常工作。 但是、我们建议不要超过建议的工作条件、以确保 LDO 的长期功能和可靠性。  

    当您在高温下运行测试并具有0.4W 功率耗散时、LDO 可能会进入热关断状态、具体取决于您的环境测试温度和 PCB 布局。 可通过以下公式计算器件的结温:

    TJ = Ta + RJA * PD

    TJ 是结温

    TA 是执行测试时的环境温度

    PD 是 LDO 导通 FET 上的功率耗散

    RJA 是数据表中指定的封装相关结至环境热阻

    为了确保器件不会进入热关断状态、结温不得超过125 C。通过此设置和您的应用参数、您可以估算 LDO 可测试的最高环境温度。 请记住、这只是一个估计值、因为数据表中指定的 RJA 是使用 JESD51-7中描述的行业标准 JEDEC 高 K 4层热测试板确定的。 以下应用报告解释了如何计算特定于您电路板的 RJA:  

    www.ti.com/.../slva422.pdf

    如果您当前设计的热性能不够、则可以通过向连接到 LDO 的 PCB 添加更多铜来显著降低 RJA。 内部电源平面和接地平面有助于在不增加稳压器总面积的情况下散热。 LDO 周围的散热过孔也有助于散热。  

    谢谢、

    Gerard