This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:当电话和#39屏幕被锁定时、TPS2546无法向 IPHONEX 充电

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737630/tps2546-tps2546-can-not-charge-to-iphonex-when-phone-s-screen-was-locked

器件型号:TPS2546

您好的团队:

我们在笔记本电脑系统中将 TPS2546配置为 CDP,将 IphonX 插入此充电端口时,请注意 ,如果手机的屏幕被锁定,iPhone X 将无法充电,如果 手机 的屏幕被解锁,则可以充电。

我们已使用 iPhone7对此进行了测试,但没有看到此问题。

 

您是否曾在其他应用中看到过此类问题? 请说明此问题的可能原因

 

 

屏幕已锁定

屏幕解锁

智能手机产品

iPhone 7.

iPhone X

iPhone7.

iPhone X

充电状态

通过

失败(无法充电)

通过

通过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以前没有看到过这个问题。

    您能否在两个测试用例中获得 D_/D-和 VBUS 线路的捕捉并告诉我 TPS2546的 CTRL 和 ILIM 配置?

    如果我无法查看 iPhone 或 TPS2546之间的通信、则无法确定问题是否出在它们之间。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuck:

    感谢你的帮助

    我附加了 iPhone X 插件时的 D+/D- VBUS 捕获、澄清了 CDP 检测已完成、充电已建立

    但是、D+/D-通信线路上出现问题、在此期间、CTRL 和 ILIM 上没有状态变化

    您能不能说出此问题的原因是什么?

    我记得、在 BC1.2广播之后、我们的 TPS2546将不再占用 USB2.0数据线并将其返回到 USB TX/RX、但您是否可以在此与我分享此操作的顺序? 我们的 TPS2546是否会影响 USB2.0通信? 如果是、如何操作

    谢谢、此致

    e2e.ti.com/.../iphoneX-_2800_4_2900_.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS2546在本次捕获中不会以任何方式影响通信。 它显示了有关恒定电流和电压可用性的正确 CDP 协商、对数据线没有影响。

    根据此捕获、不是 TPS2546导致了此问题。