This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880的批量生产

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740360/tps23880-the-batch-production-of-tps23880

器件型号:TPS23880

尊敬的先生:

客户 有问题:

TPS23880的模式配置是否可以通过硬件电路进行配置?客户很难大规模生产、并且很难逐个配置手动软件。

TPS23880在没有 MSP430的情况下工作、换句话说、TPS23880的设计可以在没有 MSP430的情况下实现自动模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    请查看以下我的答案:

    TPS23880的模式配置是否可以通过硬件电路进行配置? 客户很难进行大规模生产、并且很难逐个配置手动软件。
    [a]不 必须通过软件配置运行模式、POR 后所有配置将丢失。 每个下电上电后、主机需要重新配置 TPS23880器件。
    TPS23880在没有 MSP430的情况下工作、换句话说、TPS23880的设计可以在没有 MSP430的情况下实现自动模式。
    [a]不 在启动期间、必须有一个主机来加载 SRAM 代码并配置器件。 之后、您可以将端口设置为自动模式、并且端口在连接有效 PD 后将自动打开。

    谢谢、
    一分钱