This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:10月数据表更改、裸片更改?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740248/lmg1020-october-datasheet-change-die-change

器件型号:LMG1020

根据10月的最新数据表更改- NAND 门更改为和。  是这样吗?  裸片是否发生了变化?  真实表格显示不是。  IE IN+= 1、 IN-= 0、NAND 输出将为0、PMOS 开启 NMOS 关闭。  栅极意味着将交换 N/PMOS 开/关状态。

逻辑是否与预量产裸片相同?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    感谢您与我们联系、欢迎使用 e2e!
    对于应用程序 eng、此 DS 更改是为了更正首页 SBD、该页来自 NAND、它未正确反映真值表。 如图6所示、更改为与门只是纠正了一个被忽略的小 SBD 误差。 裸片和其他所有组件保持不变。 这是否能回答您的问题? 如果您有其他信息、请告诉我。 您如何使用 LMG1020? 什么应用?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、很高兴知道没有任何变化、我在预制版中看到的行为与真值表相匹配。

    但在这种情况下... NAND 正确。

    当栅极输出变为_LOW_时、PMOS 打开(OUTH=H)、NMOS 关闭(OUTL =开路)

    这仅发生在 IN+= 1 IN-= 0 时、例如 IN+ NAND! 在-

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    与门之前实际上有一个"不"的 IN -施密特触发器。 因此、如果 IN+= 1和 IN-= 0、则输出为高电平。 基本上、对于同相配置、需要通过将其拉低来击败 IN-、以便通过对 IN+进行脉冲来使输出为 EN。 查看表7.4 - OUTH = 1、仅当 IN-为低电平且 IN+为高电平时。

    谢谢、