This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:BQ24250RGET 会产生300MHz EMC 噪声

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740441/bq24250-bq24250rget-creates-300mhz-emc-noise

器件型号:BQ24250

尊敬的所有人:

我将 BQ24250RGET 用作嵌入式 PCB 中的 SAI 芯片(为锂离子电池3V7充电并为系统供电)、该 PCB 包含一个工作频率为72MHz 的 ST32 uC 和一个来自 SimCOM 的 GPS/4G SoC (具有 LTE 天线、可从 BQ24250RGET 获取电力)。 在这里、我的 IC 连接:

BQ24250RGET 在管理锂离子电池和为系统供电方面表现良好、但在400mA 额定电流下通过5V 主电源为电池充电时、在 PCB 中会产生300MHz 噪声、当电池未充电时不会出现这种噪声...

我知道 EMC 辐射在很大程度上取决于 PCB 布局、但考虑到该 IC 的固定频率范围为2.7MHz 至3.3MHz、我的问题是...  我怎么可能有300MHz 的噪声? 它是100次谐波、振幅应该很小。 在此测试期间、PCB 中的所有组件(SimCOM 模块和 ST32 uC)均关闭、只有此芯片为电池充电。

有什么想法吗? 使用此芯片的人中有任何人曾尝试过类似类型的噪声?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯、

    尝试在尽可能靠近 IC PMID 和 GND 引脚的位置添加与 C7并联的0.1uF、以滤除开关噪声。
    如果这不起作用、请尝试添加一个与 C1串联的1-10欧姆电阻器、以缩短 SW 上升时间。
    如果不起作用、您可以在靠近 IC 的位置添加一个从 SW 到 GND 的 R+C 缓冲器。 需要根据 SW 节点上升沿和/或下降沿的振铃测量值来确定 RC 的大小。 在示波器上进行测量时、必须禁用 BW 限制并使用接地尾纤而不是较长的接地线连接。 此处介绍了一种确定升压转换器 RC 大小的简单方法、但降压转换 器的工作方式相同:www.ti.com/.../slva255.pdf。