This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS659037:封装和引脚分配信息

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738657/faq-tps659037-package-and-pin-assign-information

器件型号:TPS659037

您好、E2E、

我们的客户正在设计使用 TPS6590376的下一个新产品。
我建议客户将 PMIC 从 TPS6590376更改为 TPS6590378。
但是、我没有找到解释文档中有关封装和引脚分配的差异点。

硬件上的 TPS6590376和 TPS6590378有何区别?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的客户:

    感谢您关注 TI 器件。 您的问题已分配给设备专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关 TPS6590376和 TPS6590378之间的详细列表、请查看我们的用户指南(表2): www.ti.com/.../sliu011

    TPS6590378是 TPS6590376的更新版本。 该 OTP 具有所有相同的 OTP 配置、但下电序列已进一步优化。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否可以知道 TPS6590378和 TPS6590379之间的区别是什么?

    此致
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    同一用户指南描述了 TPS6590378和 TPS6590379之间 OTP 配置的差异: http://www.ti.com/lit/pdf/sliu011

    谢谢、

    纳斯塔莎