This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2044B:在 IN1和 IN2无电压的情况下、向输出引脚施加 TPS2044B 5V 电压

Guru**** 2559600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2044B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739657/tps2044b-tps2044b-5v-is-applied-to-output-pin-while-no-voltage-at-in1-and-in2

器件型号:TPS2044B

您好!

如果在 IN1和 IN2未施加5V 电压时、TPS2044B 的输出引脚上施加5V 电压会发生什么情况? 输出上的5V 电压是否可以反馈到 IN1和 IN2引脚? IC 可能会因此而损坏吗?

非常感谢!

Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    当器件被禁用或 VIN UVLO 时、内部电源开关被关闭、并且开关返回背对背 FET。 因此、5V 导通输出不会反馈到 IN1和 IN2。 并且 IC 不会损坏。 下面是 FYI 数据表中的反向泄漏电流。

    当器   件启用且 Vin 不是 UVLO 时、如 Vin=4.5V、然后您向 OUT 施加5V 电压、该5V 电压将反馈到 Vin、电流不能限制。  但是、在这种情况下、器件通常不会损坏。

    此致、
    Bob

    此致、
    Bob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bob! 太完美了。
    此致、
    Marcus