This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:TPS51206的断电序列

Guru**** 2635585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740497/tps51206-power-off-sequence-of-tps51206

器件型号:TPS51206

你(们)好

如果是 TPS51206、我对断电序列有疑问。
建议在 "7.3.6上电和断电序列"中依次选择 VDD、S3和 S5、下一个 VLDOIN 和 VDDQSNS。
但 VDD 最后在图23中断电。
哪一项是正确的?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    建议使用图23中的断电序列。
    如果无法实现图23中的电源序列、还允许先关闭 VDD/S3/S5、然后关闭 VLDOIN/VDDQSNS。

    谢谢