This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:不断变化的放电电流对应的 SoC 跳转

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737415/bq40z50-r2-soc-jump-for-varying-discharge-current

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好、e2e.ti.com/.../Log-file-and-SREC.zip

当电池组以不同的负载放电时、我们看到 Fah/RAH 跳变。 Fah 从19.671Ah 跳到5.895Ah、而 RAH 从13.772Ah 跳到0Ah。

随附了电池组的 BQstudio 日志和 SREC 文件。 让我们知道是什么导致了 Fah/RAH 的突然下降。

此致、

Vasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Log-file-2.zipSome 添加了更多日志数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vasanth、您好!
    由于电池的阻抗非常低、因此快速缩放操作不正常。
    当 RM 和 FCC 下降时、电池的扩展器变得非常高、这是快速缩放中存在问题时的典型症状。
    在这种情况下、最好将"IT Configuration"中的[RSOC_CONV]位设置为0、以禁用快速缩放。
    目前您的设置如下:
    "设置"、"配置"、"IT 监测配置"、"d3fe"、"十六进制"
    如果您将其更改为:
    "设置"、"配置"、"IT 监测配置"、"d3be"、"十六进制"
    这将禁用快速缩放、您不应看到此下降。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Swami,

    感谢您的快速响应。  

    在更改为 d3be 后、我们不会在放电期间看到 SOC 发生任何跳转。  

    但是、我们继续看到在充电/放电事件结束期间 Fah 发生变化。 另一个观察结果是、即使存在电流、RAH 也未开始增加大约27分钟(10A 充电电流)。 有关详细信息,请参阅日志文件。

    让我们知道 GG 文件中的任何设置更改都可以解决上述问题。

    此致、

    Vasanth

    e2e.ti.com/.../Log-file-3.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Swami,

    是否有以上查询的更新?

    此致、

    Vasanth