This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65270EVM:TPS65270

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65270, TPS65270EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737560/tps65270evm-tps65270

器件型号:TPS65270EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65270

你好

我希望在我的抗议中实施 TPS65270

1.对于参考设计、我使用符合 TPS65270EVM 的 BOM。

所有元件的尺寸都为0603或高电平、是否为必需? 您能不能向我建议哪些组件可以减小到0402尺寸,电容器和电阻器中必须使用哪些参数?

例如:

2.在输出中存在电感器,在选择电感器时必须使用哪些参数?

(例如:直流电阻、电流饱和、电感容差等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当然、您可以使用0402等其他封装。
    只需注意不同电容器封装对应的不同直流偏置降额系数。 这种降额会影响有效电容。 需要检查 Cin、Cout。

    2.最重要的参数是有效电感和额定电流。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、什么是"直流偏置降额系数"、您能写一个示例吗?

    2.“额定电流”,-如果我通过线圈产生的电流高达2A, 额定电流应乘以-4A?

    Regardsת μ A

    Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、

    很抱歉让你感到困惑...
    1、对于直流偏置降低系数、我的意思是、在陶瓷电容器上施加直流电压时、有效电容将减小。 降低与封装尺寸有关。 如果您想更改封装尺寸、请注意新电容器的有效电容。 通常、您可以在电容器制造商的网站上获取信息。
    2.对于额定电流、您需要考虑峰值电感器电流、而不是输出电流。 它不仅仅是将输出电流加倍。 您可以参考数据表第9.2.2.1章来计算它。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1.请帮助我理解、您如何在参考设计中计算该指标值- 4.7uF?  而不是其他价值? 请给我一个方程式。

    2、以下公式得出的指标结果是 uH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    在数据表第9.2.2.1章中、公式为 eq (4)。
    有关设计过程、请参阅第9.2.2章。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sam

    很抱歉、被误解了、为了获得4.7uF、您在数据表第9.2.2.1章中向 eq (4)插入了什么值。
    1。
    FSWTM 以 MHz 或 KHz 为单位-您选择的频率是多少?
    LIRTM

    2.
    我拥有在13.56MHz 下工作的 RFID 和2.4GHz 下工作的 BLE
    请帮助我为我的应用选择/建议正确的 FSW。

    3.如果我决定在 fsw = 800kHz 时工作、我的最大电流2A、Vout -一个为5V、第二个为3.3V
    L 应该是12uH?

    谢谢你
    Ilya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    在公式中、Fsw 以 Hz 为单位、电感以 H 为单位

    2.我认为几百 kHz 是好的。 由于开关频率远低于射频频率范围、因此只要布局良好、它对无线应用的影响就会有限(请参阅数据表中的布局指南)。

    在以下条件下、最大输入电压为12V、LIR=0.3、  

    对于5V 输出、您可以使用6.8uH (计算结果~6.1uH);对于3.3V 输出、您可以使用4.7uH (计算结果~5uH)。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的支持。

    1.您能不能向我解释一下,您在哪个应用或条件下选择了 LIR = 0.1,在哪个 LIR = 0.3?

    2.在 TPS65270评估模块文档中(请参见下面的)、写入 fsw = 620kHz、对于该值、电阻器 ROSC 应为414k Ω、而现有电阻器为383k Ω。

    ROSC 值是否不应非常精确? 您不应该从 ROSC 中选择 L 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、

    通常、我们为 LIR 选择0.2~0.4之间的值。
    控制环路需要电感器上的一些电流纹波以保持 Vout 调节。 通常、我们选择高于0.2的值。 您拥有的电感器电流纹波越大、在输出电压上获得更小的电压纹波所需的输出电容越大、这就是我们选择低于0.4的值的原因。 该范围只是一个基准。 这并不意味着该器件在该范围之外肯定不会正常工作。 有时您会看到 LIR 超出此范围的情况。

    请遵循数据表中的公式。 建议使用精度为1%的电阻器。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    如果不能与牵引部件一起使用、您建议使用6.8 μ H 和4.7 μ H、我是否可以仅使用一个6.8 μ H 来提供两个输出、 这是一个缺点。

    请建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它应该是好的。 建议使用0.2至0.4、但不是必须的。

    此致、

    Sam