This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A 能够生成48V 的12V/42A 输出

Guru**** 2553780 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897AEVM, PMP9656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739858/ucc2897a-can-ucc2897a-generate-12v-42a-output-form-48v

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: PMP9656

UCC2897AEVM 、48V-60VDC 输入、12V/250W 有源钳位正向参考设计、54V 直流输入的12V/21A 输出。

此设计能否达到12V/500W? 如果没有、限制是什么?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    感谢您关注 PMP9656。 PMP9656功率级不能处理12V/500W。 例如、变压器的额定功率仅为250W、输出电感器的额定最大直流电流为27A。

    在12V/500W 时、可能很难找到能够处理高电流的现成磁性元件。 您可以考虑使用交错有源钳位正激式转换器、也可以使用半桥转换器。 看看 PMP2214。 另请参阅以下有关交错有源钳位正向的应用手册 :www.ti.com/.../slyt501.pdf

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    非常感谢您的反馈。 因此、对于单端解决方案、瓶颈 是变压器额定值。 我只是好奇、我发现该脉冲具有一个可提供500W 功率的新平面变压器。

    理论上可以提供12V/40A 电流。 或者 是否需要考虑其他因素。 谢谢

    文档末尾 PH10xxCNL

    www.pulseelectronics.com/.../G046.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    理论上、是的、您可以将此变压器用于12V/40A。 需要记住的一点是、可能很难找到额定电流大于30A 的现成输出电感器。 输出电感器可能需要是定制设计。

    我还建议您浏览此有源钳位正向设计指南。   。 这将帮助您设计功率级的其余部分。

    此致、

    本·洛夫