This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:自举二极管故障

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739786/tps92640-failing-of-boot-diode

器件型号:TPS92640

您好!

我对 TPS92640有问题。

启动二极管发生故障并造成短缺。 IC 可能也会损坏。
使用 DFLS1100替代二极管使 IC 再次工作。

规格:
VIN = 48V
VCC = 10.1V

通过接口创建 DMX 信号来调暗 LED。 根据 LED 驱动器工作的亮度而定

  • 低亮度混合模式(PWM 调光+模拟调光[固定值设置约20%])(„PWM_SHUTDOWN_G '时为600Hz) 或纯色
  • 模拟调光(„μ A CURRENT_ADJ_G”时为3kHz)

输出具有5个 LED CREE XQE-HI (红色、绿色、蓝色或白色)。

我可以提供原理图、但希望将其保密。

您是否对导致问题的原因有疑问?

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯特凡-

    由于 Issac 和 Irwin 通过电子邮件与您直接沟通此问题、我将关闭此主题。

    谢谢-

    Callie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Callie!