This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:充电时、仅设置 COV、TC 和 FC 无操作

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739552/bq28z610-while-charging-only-cov-is-set-tc-and-fc-no-action

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

我们使用 BQ28z610配置2S2P accu 电池。 但不幸的是、电池组不能正常工作。

首先、我将 ChemID 更新为正确的 ID (CHEMID 440)。

我按照 TR (SLUUA65C)中所述校准了 BMS、并运行了学习周期。

周期计数器增加 和更新状态都输入了“0E”,如 “slua777”中所述。

在此之后、通过将自定义.gg.csv 加载到 Default.srec 并将其导出为新的黄金映像来创建黄金映像。

我使用生成的图像更新了新的 BMS PCB。

当 我开始运行具有完全放电和完全充电的测试周期时、BMS 对 FC 和 TC 保持没有反应。 充电未在达到规定的3600mV 电压时停止。 电池电压增加、直到达到3675mV 的 COV 电压并终止充电。

此致

勒内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能未达到充电终止、或者您的充电终止设置错误。 请在 zip 文件中上传运行日志文件、srec 文件和 gg 文件。 我将对其进行研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    感谢您的回复。 TC 未达到、这是正确的。 但电池电压会上升、直到该电压保持处的 COV 设置为高于 TC。

    是否有必要确保两个电池电压都必须通过 FC treshold、然后才能在命中时设置 TC? 因为在充电结束时、电池电压会漂移。

    在随附的 zip 文件中、您将找到由我们的软件创建的 srec、gg 文件和日志文件。 此软件记录不同的参数、仅在发生错误时显示寄存器。

    它不是 bqStudio 创建的日志文件。

    提前感谢

    勒内

    e2e.ti.com/.../Data-for-TI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Rene。 我将对此进行分析并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    希望尽快获取更多信息。

    但我还有一个问题。

    在开始使用 bq28z610进行开发时、我们使用了具有内部版本22的固件0.17。 我们可以通过连接到带有 OS WinXP 的计算机的 EV2300与控制器进行通信。 bqStudio 为 v1.3.54。

    将 DE FW 更新为0.20 Build 25后、我尝试通过 EV2300进行通信、并且使用 OS Windows 7和 bqStudio 的计算机为 v1.3.54。 这种组合无法正常工作、我无法获得与控制器的任何连接。

    所以我在以前的装有 XP 的计算机上尝试了更新的控制器,通信工作正常。

    我在 OS Windows 7上安装了 bqStudio v1.3.86、可以通过 EV2300和控制器获得连接、固件为0.17、也可以是0.20。

    但  本软件 v1.3.86仅用于测试目的。

    我已经检测到、此软件不再提供高级模式下的数据导入。 无法激活特殊参数(如导入校准)或激活/停用 gg.csv 文件的某些部分。

    这将在更新的软件版本中修复吗? v1.3.86"测试目的"是否很快就会在与以前版本类似的已发布版本中提供?

    提前感谢

    勒内