This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:问题、待机电流 LM5175

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5175EVM, LM34936, TPS25740B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739870/lm5175-problem-standby-current-lm5175

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: 、LM34936TPS25740B

我已经测试了 LM34936、以作为 LM5175的可能替代产品、并注意到空载电流相当高。 我还有一个 LM5175EVM、我决定应用一些与 LM34936问题相关的测试。

在电源电压为12V 且负载为几 mA 时请求5V、然后移除负载时、LM5175继续开关并消耗45mA 的电流。  

在电源电压不变的情况下、请求9V 电压、然后移除小负载、LM5175停止开关、消耗的空载电流可忽略不计。

如果通过将 EN 短接至0V 来禁用 LM5175、LM5175将在未施加负载的情况下开始开关、并像以前那样消耗大约45mA 的电流。

我不希望评估板表现出这种行为。

是否有办法确保无论请求的电源电压或电压输出如何,LM5175 (或 LM34936)都将在负载被移除时恢复到非开关状态? 我当前正在禁用 IC、但在空载条件下、这会为已经很小的电路板添加额外的组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    感谢您提出问题。

    如何在轻负载运行期间测量输入电流? 您是测量 VIN 引脚上的电流还是仅测量电路板输入端子上的电流? 如果您从输入端子进行测量、则需要考虑来自电容器和 UVLO 电阻分压器的泄漏电流。

    电路板也是如何配置的? 您是在二极管仿真模式还是 INF 强制 PWM 模式下运行? 我猜您是在二极管仿真模式下运行的。

    当 EN 引脚被拉至低电平(<0.7V)时、VIN 引脚的拉电流应小于10uA。 这还意味着不会调节输出电压、也不会进行切换。

    在输出电压仍处于稳定状态的空载条件下、VIN 引脚将拉取不超过4mA 的电流。 然而、由于 MOSFET 处于活动状态、栅极驱动器将需要电流来驱动 MOSFET 的导通和关断。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的快速响应。 我在进行一些测试时偶然发现了这一点。 电流是在电源(VIN)处测得的,并且没有改变。 发生变化的是、LM5175决定在 Type-C 被移除时保持开关状态或不保持开关状态。

    我们无论如何都要切换到 LM34936、但使用 TPS25740BEVM 作为测试平台、以便通过 FET 使用 ENSRC (引脚11)作为 LM5175的 EN。 输入辅助。 为 TPS25740B 上的 VDD 供电。 我认为需要在空载时禁用 LM34936。

    导致问题的原因(很可能与此相关)是启动时的轻微过冲(24V 降压至请求的5V),TPS25740B 决定关闭并关闭 EN 信号。 这将 EN 的信号时间减少至34mS 的重复脉冲。 增加软启动已解决了这一问题、现在不再存在问题。

    如有任何进一步的评论,将不胜感激。 不过、您可能想告诉我标签是关于什么。

    此致、Peter