This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78020W:100%占空比

Guru**** 2523300 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN78020W, TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737835/ptn78020w-100-duty-cycle

器件型号:PTN78020W
主题中讨论的其他器件: TPS62136

尊敬的 TI:

目前、我正在设计一个在某些情况下需要100%占空比(VIN=Vout)的转换器。 当此 IC 以100%占空比运行时、是否需要注意任何问题(例如:热、电压纹波)? 以下是我的电路状况:

VIN= 10.5V

Vout= 10.5V

Iout= 4A

谢谢你。

BR、

法里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PTN78020W 建议任何高于10V 的输出电压均应具有 Vo + 2.5V 的输入电压。 输入电压注意事项 将进一步帮助一般客户了解器件的运行情况。 该器件通常用于降低电压、如果在您的应用中使用、则可能无法保持稳压状态。  

    此致、

    Jimmy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的反馈。 实际上、我想使用该转换器从电池降压电压。 电池电压范围为16.8V 至10.5V (10.5V 是电池的截止电压)。 根据您的解释、当输入电压几乎等于输出电压时、仍有输出电压、但它没有进行调节。 输出电压将直接跟随输入电压。 我的理解是否正确?  

    谢谢你。

    此致、

    法里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fariz、

    是的、在这种情况下、输出电压将直接跟随输入电压。 您将需要修改频率以实现更高的输出电压。 即使这样、它也可能能够推动90-95%的占空比、但绝对不能达到100%。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您能否告知我应该使用哪个 IC 或电源模块(降压或降压/升压)来满足我的以下要求:

    输入电压:10.5V 至17V (电池电源)

    输出电压:12V  

    输出电流:4A

    谢谢你。

    此致、

    法里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad、

    TPS62136支持输入电压、输出电压和输出电流、具有真正的100%占空比模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的建议。 但输入电压和输出电压规格几乎不符合我的要求(Vin=16.8V、Vout=12V)。 在使用此 IC 时、我是否应考虑符合我的电流规格(例如:热性能、寿命周期)?

    谢谢你。

    此致、

    法里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fariz、

    是的、器件限制接近您的最大值。 另一种查看方法是、设计不会因裕度太大而过度设计。 16.8V 输入电压和12V 输出电压非常好。

    假设您有一个4S 电源、则需要考虑是否存在任何会产生高于16.8V 电压的瞬变。 如果您使用的是充电电压精度为1%或更高的精确 TI 充电器、则您的电池电压将始终低于17V。

    对于热性能、我们需要考虑是否存在气流、环境温度范围是多少以及4A 的存在时间(直流或毫秒内的短时峰值时间)。 您正在设计哪种类型的系统?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您的解释。 目前、我正在设计一个转换器、通过电池(16.8V~10.5V)为军用通信无线电提供12V~10.5V 电源。 我需要小心处理 Vin、因为它非常接近最大 Vin 规格。 对于热性能、负载不会持续处于高电平、这取决于 RX/TX 时间。

    非常感谢。

    此致、
    法里兹