This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8342:电源定序

Guru**** 2604035 points
Other Parts Discussed in Thread: LM8342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739647/lm8342-power-sequencing

器件型号:LM8342

您好!  

LM8342的电源定序要求是什么?  

理想情况下、为了简化应用的定序要求、我希望先提供 VDD 轨、然后在一段时间后应用 AVDD 轨。 这是允许的、还是必须同时应用两个电源轨?

同样、LM8342在施加3.3V 电压轨时是否会初始化 EEPROM 中的直流值、或者是否还需要 AVDD 电压轨来执行此操作? 我希望在施加 AVDD 轨时避免 VCOM 输出中出现任何延迟。  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 PJs、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年10月25日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 PJs、

    查看数据表、可以看到首先应用 VDD 轨而不是 AVDD 轨应该正常。此外、在 VDD 有效后将加载 EEPROM 内容、并且无需激活 AVDD、这也是很有意义的。 方框图中 AVDD 仅显示为 DAC 的基准电压。 遗憾的是、这是一个较旧的器件、目前没有 EVM 可供我在工作台上验证。
    此致、
    辽田