This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610EVM:有关 EVM 中使用的两个 GND 的问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610EVM, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740010/bq24610evm-question-about-the-two-gnd-used-in-the-evm

器件型号:BQ24610EVM
主题中讨论的其他器件: BQ24610

您好!

我对两层 PCB 的布局有疑问、其中组件仅位于顶层。 为此、我将查看 bq24610和 bq24610EVM 的工作表。 在 EVM 的原理图中、可以看到使用了两个不同的 GND (图10、第19页、SLUU396A)。 我了解的 PGND 是模拟 GND、另一个我不知道名称的 GND 是数字 GND。 问题是、通过图2、3、4和5、我无法找到这两个 GND 结合在一起的点。 我还尝试使用 EVM 的 P-CAD 文件()查看它、但在布局方面没有太多经验、并且使用此软件无法找到这两个 GND 的联合体。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 e2e.ti.com/.../730523。 原理类似。

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。