请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610EVM 主题中讨论的其他器件: BQ24610
您好!
我对两层 PCB 的布局有疑问、其中组件仅位于顶层。 为此、我将查看 bq24610和 bq24610EVM 的工作表。 在 EVM 的原理图中、可以看到使用了两个不同的 GND (图10、第19页、SLUU396A)。 我了解的 PGND 是模拟 GND、另一个我不知道名称的 GND 是数字 GND。 问题是、通过图2、3、4和5、我无法找到这两个 GND 结合在一起的点。 我还尝试使用 EVM 的 P-CAD 文件()查看它、但在布局方面没有太多经验、并且使用此软件无法找到这两个 GND 的联合体。
谢谢。