This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:BQ76PL455A 菊花链测量设置-无预期响应;故障排除

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739789/bq76pl455a-bq76pl455a-daisy-chain-measurement-settings---no-responses-as-expected-troubleshooting

器件型号:BQ76PL455A

您好!

我们有1 个 BQ76PL455A 芯片可与 S12 MCU 配合使用。 工作正常。

然后、我们堆叠另一个1 BQ76PL455A。 这不能奏效。

我们将2个 BQ76PL455A 连接到 PC。

然后、我们断开4线差分通信和故障。 可以正常工作。

然后 、将4线差分 COMM 和 FAULT 重新连接。

创建的#文件2018/10/23 19:55:35
F1 0C 40 55 03
F2 6B 80 00 22 A4
F2 52 FF C0 D2 C9
F1 51 38 6D B1
F1 0E 19 94 59
F1 0C 08 55 35
F1 0A 00 57 53
F1 0A 01 96 93
F2 10 F8 3F 3F
92 00 10 D0 B4 44 

在代码以上运行后、顶部板的 LED 亮起。  

运行81 01 0A 00 7F 5C 时出现错误消息。

如何解决此问题?

P.S. 顶部板在单板模式下进行了测试。 (SW2切换到 Sigle-End。 SW1为390pF)。 它在 单板模式下工作正常。

请注意、

JET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只需单击"执行自动寻址"按钮、它就能满足您堆叠的许多 IC 的需求。
    请尝试此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    执行自动寻址后、电路板地址仅为0。

    堆栈前的2个电路板设置相同(分别测试信号电路板)
    (1)在信号板的差分接口上禁用低侧发送器
    (2)禁用信号板差分接口上的高侧接收器
    我们是否需要返回到信号板以单独修改通信设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您完全不必这么做。  

    自动寻址将处理此问题。  

    拍照并向我展示如何堆叠2个 EVM。  

    如果您连接了两个、那么如果您使用的是 TI GUI、它应立即使用自动寻址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行 TI EVM_GUI_Rev. A_20150922使顶部板 LED 亮起。 但是、PC 会显示如下错误消息:

    拆下底板 J4和顶部板 J5之间的导线。 重新运行 TI EVM_GUI_Rev. A_20150922。 它可以 工作(如下图所示)

    执行自动寻址工作正常。

    然后、重新连接底部板和顶部板之间的导线。 再次尝试执行自动寻址。 错误消息如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 PCB 布局布线中犯了一个大错误。 COMM+和 COMM-是反向的。

    它现在可以工作了。 谢谢你。

    此致、

    JET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    做得好…