This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:输出电压斜升波形

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739929/tps7a8300-output-voltage-ramp-up-waveform

器件型号:TPS7A8300

您好!

在启动时、我们认为输出电压比恒定电流为电容器充电时要稳定、但结果却不是这样。

条件

Vout=1.2V

CSS/NR=160pF

CO=22uF+4.7uF x4

EN 引脚低电平->高电平

这种情况下、启动电路运行是否会随内部基准电压而变化、因为压摆率在0.6至0.8V 范围内发生变化?

为什么会发生该波形? 如果有任何方法可以避免该波形、请告知我们。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    请发送一些其他信息、以便我更好地了解问题。 您的负载是什么? 如果能够在一个示波器快照中同时查看输入电压、输出电压、启用电压和输出电流、也会非常有用。

    谢谢、
    Gerard