This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27GDK000EVM:GDK 一般问题

Guru**** 2509005 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ24232, GPCCHEM, BQ27520EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739423/bq27gdk000evm-gdk-general-questions

器件型号:BQ27GDK000EVM

您好!

我将 GDK 作为计算锂离子电池(充电电压= 4.2V)的 CHEMId 的解决方案进行研究。 此工具非常棒、因为 与使用 EV2400相比、我们可以使用 bqStudio 中的脚本控制充电器和负载。 这意味着、在设置完所有内容后、我们可以让特征描述保持运行。  

查看完文档后、我有以下问题:

1 -在我的器件中、我计划使用 BQ24232 (线性充电器)、此 GDK 具有开关模式充电器。 使用 GDK 提供的充电器是否会对 CHEMID 的估算产生影响? 我的意思是、 与电池在我们的器件中的时间相比、精度方面存在差异。 我想说、这可以通过器件中的学习周期来解决、但我不确定。   

2-通常如何使用它来测量 CHEMID 电池的温度? 为了 使用板载电量监测计的内部传感器、是否需要将电池置于特定位置? 我认为使用内部测量仪表是可以的、但我希望温度读数足够准确、以支持 GPCCHEM。

3 -电池具有 NTC、因此我认为我也可以使用 bq27520evm (具有 NTC 引脚)并将其连接到 GDK。 顺便说一下、如果我不能使用基于 ROM 的监测计、我会使用该监测计。 对于该监测计、我不了解的一件事是 SLUU426B 的图6。 我是否需要3.6V 电源、或者这个数字是错误的?

4-在对电池进行表征之前,我是否应该校准电量计?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. GDK 上的车载充电器足以识别化学 ID 和学习周期。 您无需使用您的。 不会影响任何内容。
    2.使用 bq27520上的热敏电阻。 将其放在电池上、以测量电池温度而非环境温度
    3.您还可以使用电池 NTC 代替电量监测计上的热敏电阻。 它将像测量板上的热敏电阻那样连接。 在图6中、这应该是您的电池。 图6中的电源仅用于模拟电池。 请参阅 gdk 用户指南或快速入门指南、了解如何将外部 EVM 与 gdk 连接
    4.是的,建议这样做。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Onyx 的澄清。 您能帮助回答这些其他相关问题吗?

    关于校准、我在 bq27520 EVM 用户指南中看到了如何执行校准、看起来很清晰。 我有一个已校准的 Extech 万用表(EX530)。 为了测量温度、我计划购买 K 型热电偶、因此我还可以使用此经校准的万用表来测量电池组的温度。 这在精度方面是否是合理的选择?

    关于初始学习和校准、我们是否还应该在使用 bqStudio 的终端器件中执行此操作、也许还应该在该 GDK 或 EV2400中执行此操作?

    根据初始 学习、我是指在 我们选择 ROM 类型监测计时使用的 Qmax 和电阻系统配置的初始值。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leinho、

    对于温度校准、是的、这是一个合理的选择。
    您可以在终端设备上执行此操作、但为了方便起见、大多数人在 EVM 上执行此操作、然后在终端设备上对从该文件获取的黄金文件进行编程。 电量监测计将学习现场的每个电池。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、有道理。 我认为这适用于基于闪存的类型、但我低估了您的含义。 此 EVM 非常方便。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我想知道当我们使用脚本记录文件时、GDK 是否能够从外部测量仪表获取温度读数?
    如何配置?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leinho、

    目标是在这里实现正确的学习? 或化学 ID 识别。 这两者都需要 bqStudio 记录的电量监测计测量值。 此外、gdk 并不真正需要该脚本。 您可以使用 bqstudio 中的 gdk 插件对其进行配置和设置。 您可以使用 GUI 设置静置时间、充电电流、放电电流、收尾条件等、还可以设置所需的周期数

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、首先识别化学 ID、然后在学习周期中识别。 我只是想确认脚本将使用什么温度传感器(SLUUAO1A 的第6.8节)。 看起来有3个 possile 选项:板载晶体管、连接到 J1的外部晶体管和监测计的温度、但我找不到方法告诉脚本使用监测计的温度。 如果脚本要从监测计获取电压、温度和电流、这将是完美的。 我对其他可用的温度传感器有点困惑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我实际上没有使用过脚本编写。 我始终使用 GUI。 监测计使用其自己的热敏电阻来确保学习完成。 GDK 具有自己的电压电流和温度测量功能、这正是用于控制方案的功能。 上的监测计使用自己的电压电流和温度测量值来确保学习完成。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何使用 GUI 获取 Chem ID? 我认为唯一的方法是编写一个简单的脚本(充电、放松、放电、放松)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接 gdk 并启动 bqstudio 时、点击 gdk 选项卡。 如下所示的手动控制功能允许您设置充电、放电和放松以及循环次数、这是识别 chem id 和学习周期所需的全部。

    有关更多详细信息、请参阅 gdk 的快速入门指南。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、好的。 但这不是自动的、这就是我更喜欢脚本的原因。 我们没有24小时的人员能够及时更改模式。 我必须尝试脚本生成日志文件时使用的温度。 您是否也可以使用手动控件进行记录?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、代码段中没有捕获用于自动控制的 thirdtab。

    有三个选项卡:手动、自动和可编写脚本的控制
    谢谢