This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27210:电压电平

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739924/ucc27210-voltage-levels

器件型号:UCC27210
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377DUCC27211

感谢您上次的回复。  

正如您所说的、如果将 UCC27211与 TMS320F28377D 一起使用、是否需要将电阻器与 HI 和 LI 引脚串联、并在这些引脚上放置电容器? 如果是、如何计算所需的电阻/电容值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sravani、
    如果您使用的是 UCC27211、则输入引脚阈值应与0至3.3V 的控制器 PWM 输出兼容。 根据 PWM 走线和接地布线的布局、驱动器输入信号上确实存在噪声尖峰的可能性。
    作为对输入滤波器 R C 值的一般建议、我们建议使用较低的 R/C 值来降低噪声、从而尽可能减少对驱动器输入信号上升和下降时间的影响。 在许多情况下、一个10欧姆电阻器和47pF 电容可对信号进行滤波。 可以将电阻增大到100欧姆和/或电容增大到100pF。 电容器应尽可能靠近驱动器 LI 和 HI 引脚放置并接地。
    如果这是新的电路板布局和设计、则可以放置 R C 滤波器、以防需要衰减噪声或振铃。 如果不需要、可以移除电容器并安装0欧姆电阻器。

    此致、
    Richard