This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:BQ24090充电电流很小。

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736937/bq24090-bq24090-charging-current-is-small

器件型号:BQ24090

工程师好:

上图中显示了我的电路图。

USB 插件为电池充电。测试5V 电流仅为20mA。电池充电速度非常慢。当前电池电压为3.8V。

ISET2通过10K 电阻器连接到 BATT。 电流约为20mA。

这是否正常?或者我的电路是否有任何问题?

谢谢!!!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    连接和电阻器/电容器值看起来正常。 ISET 引脚应将输出电流设置为大约1A。
    需要检查的事项:
    1) IC 上的输入电压、以确保电压不是低电平。
    2) IC 上的输出电压。
    3) 器件未过热(温升将限制输出电流)
    4) ISET 引脚上的电压、这是输出电流的代理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我测量的输入电压为5V、输出电压 BATT 为3.8V、IC 未加热、我稍后将测量 ISET 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将 ISET 引脚电压测试为1V。

    充电电流为200mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的回答。
    当 ISET 电压为1V、电阻为540欧姆时、输出电流应介于700mA 至600mA 之间。 但您看到的是200mA。 如何测量流向电池的电流?