请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220 主题中讨论的其他器件:、 BQSTUDIO
我们使用的是 bq27220电量监测计、能够发出命令并读取电压、满电量..... 但无法读取平均电流和瞬时电流。
《bq27220技术参考手册》(SLUUBD4–2016年4月)第2章标准数据命令将 AverageCurrent ()列为命令代码0x14和0x15 (PG16) 、但每个标准命令的说明会跳过这些命令。 它从第2.9节 FullChargeCapacity():0x12和0x13转到第2.10节 TimeToEmpty():0x16和0x17 (第23页)。
为读取这些命令而开发的代码对于我们接收结果的所有命令代码都是相同的。 例如、Voltage->0x08和0x09。
我们还将 bqStudio 与 BQ27220EVM-744搭配使用、bqStudio 电量监测计读取平均电流时效果良好。 平均电流的寄存器是否正确? 监测计是否需要处于特定的访问模式才能读取电流而不是电压?
尊敬的、
K.Haydon