This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:查找以&quot、% ISET&quot 和 KKIPRETERM 表示 RIPRETERM 的公式

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739770/bq25120a-looking-for-a-formula-that-gives-ripreterm-in-terms-of-of-iset-and-kkipreterm

器件型号:BQ25120A

大家好、团队、

希望你们做得好。 当您有机会时、请查看客户提出的以下问题:

在 BQ25120A 数据表的第9.3.12节中、表3显示了"% of ISET"和"建议的 RIPRETERM"之间关系的一些离散点、以及系数 KIPRETERM。  

我正在寻找一个在 "% of ISET" 和 KKIPRETERM 中给出 RIPRETERM 的公式、或者至少在这两者之间提供某种关系的公式。

这种关系看起来不是线性的。

我可以在"% of ISET" 和 RIPRETERM 之间进行静态/立方/石退化、但我不知道如何应用 KIPRETERM 显示的容差  来了解其对最小/最大预充电电流的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randhir、

    这些是 BQ25120A 上的三个不同参数。 这为这些设置提供了最大的灵活性。

    请注意、MCU 与芯片通信后、我们将使用内部寄存器设置作为默认设置。 因此、用户可以将这些引脚接地以节省面积。

    此致、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Gautham