This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:地球电池能量收集

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736890/bq25505-earth-battery-energy-harvesting

器件型号:BQ25505

我目前正在研究一个从接地电池收集低电量的项目、想知道 BQ25505是否是提高输出电平的最佳器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean、

    您能否提供您的接地电池电压和电流容量规格? 您将如何存储收集的能量? 我对接地电池的知识非常有限、也没有任何经验。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我在潮湿的土壤中测试了72小时以上的最基本的原型、并获得了恒定的0.8V 和0.5mA、但应该能够使用我更先进的原型生成更高的电流。

    我想将收集的能量存储在超级电容器中

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean、

    您可以使用 BQ25505。