This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可以灌入电流的 LDO

Guru**** 2767955 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LP2952-N, LP2953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739626/ldo-that-can-sink-current

主题中讨论的其他器件:LM5160LP2952-NLP2953

除了我之前的问题、我想知道 TI 是否有符合相同要求的 LDO。

您可以在此处找到问题:

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/720299

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4991603:

    传统的 LDO 不被设计成灌入电流、因为从输出到接地的唯一路径通常是通过大反馈电阻器。 TI 确实具有一些 LDO、这些 LDO 具有特殊的有源输出放电功能、能够灌入电流。 但是、这些 LDO 无法灌入1A 电流、并且不支持您所需的输入和输出电压范围。 此外、根据您的负载电流、必须仔细考虑布局、以确保 LDO 结温不超过最大额定值、并将稳压器推入热关断状态。 由于这一要求以及您的灌电流要求、LM5160似乎最适合您的应用、因为它将提供最佳的效率和热性能。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    感谢您的回复! 每个 LDO 具有300-500mA 的灌电流/电源能力、情况如何? 这些 LDO 可以吸收多少电流?

    我还想到了 LM7812/LM7912 组合或更新版本的对应器件、其中一个用作电流源、另一个用作电流阱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cienski、

    很抱歉、我之前的帖子中出现了错误。 TI 确实提供了具有支持24V 输入和12V 输出的有源输出放电功能的 LP2953和 LP2952-N LDO。 灌电流能力典型值为50mA、必须首先将器件置于关断模式以灌入任何电流。 请记住、由于最大功率耗散为3W、因此必须对 PCB 进行热性能优化、以防止稳压器进入热关断状态。  

    关于负输出稳压器-尽管电流确实从输出端流向输入端、但灌入电流的是输入电源、而不是 LDO。 如果您实际上正在寻找支持300-500mA 负载的负轨 LDO、TI 有广泛的选择。 您可以在 TI 网站上的"产品"选项卡下使用 LDO 参数搜索:

    谢谢、

    Gerard