This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:将 SREC (SENC)写入 bq40XXX (hwplatform 9001、9002、9100、9200)

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQPRODUCTION, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739663/bq40z50-write-srec-senc-to-bq40xxx-hwplatform-9001-9002-9100-9200

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQPRODUCTIONBQSTUDIO

我正在编写一个大规模生产计划。

我需要对芯片进行快速 SREC (或 SENC)写入。
我知道可以通过校验和检查来检查 IFIB 块的记录。

但我不理解用于计算校验和的算法。

示例:
Block = "FF FF FF FF.... FF FF FF FF "      (= 32字节)
CS  =  "EB26"

尊敬的专家-请提供帮助。
向我解释-如何计算 IFIB 块的校验和?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不建议将 srec 编程为量产数据、最好仅对数据闪存部分进行编程以更新设置和化学成分信息。
    如果您确实需要对 srec 进行编程、我建议您使用 bqStudio 或 bqProduction 等 TI 工具以及 bqMAdvanceTester 对 srec 进行编程。
    此外、IFIB 校验和计算过程是专有的、遗憾的是无法披露。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助