This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:XOR 两个器件

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739418/tps24751-xor-two-devices

器件型号:TPS24751
主题中讨论的其他器件:TPS65990

我正在尝试"或"两个 TPS24751、如果第一个 TPS24751施加了有效的源极电压、第二个 TPS24751会关断。 我将第一个的 PG#连接到第二个器件的 EN 引脚。  在我向第一个器件施加有效源极电压并在第二个器件上施加开路源后、第二个器件慢慢烧坏、实际上在其 VCC 引脚周围有一个黑板。 "或"这两者的正确方法是什么? [供参考当 TPS65990不再是初始器件时、我打算仅更换第二个器件。 我的目的是使用一个 USB C 源和一个可选的墙式/车载适配器来运行/为我的器件充电。 右侧输出馈入50uF 的陶瓷电容器和 BQ257503 ]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William 校长:

    欢迎使用 E2E!

    是否要将一个源优先于另一个源?
    当您对第一个器件施加有效源极电压并在第二个器件上施加开路源电压时、您是否观察到过第二个器件的任何反向电流导致故障。 对于 ORing、我们需要背靠背 FET 配置来实现反向电流阻断(如数据表中的图46)。

    应用手册 www.ti.com/.../slva811a.pdf 可能会为您提供进一步的帮助。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我确实需要反向阻断、当器件没有输入电压时、这也应该保护器件。

    当输入悬空且在输出端具有电压时、如果没有反向阻断 FET、我想知道它对 VCC 引脚悬空不满意。 可能使用两个二极管或两个输入源连接到 VCC 引脚、以便在其中一个输入源缺失时为两个 TPS 器件供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、William 校正。
    如果您不关心功率损耗、则可以使用二极管。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于器件的工作电流很小、并且这些二极管与流经 FET 的主电流不一致、因此仅针对 VCC 执行此操作必须具有相当小的损耗。

    谢谢。