This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:LM34936低电压输入、EVM 修改

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM34936, LM34936EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739772/lm34936-lm34936-low-voltage-input-evm-modification

器件型号:LM34936

您好!

我计划使用低至约3V 的锂聚合物电池来运行应用的 LM34936电源。  数据表显示、使用外部偏置电源时、工作电压应可低至2.5V。  我订购了 LM34936EVM 并对其进行了修改、以使用单独的实验室电源输入(移除 R17、在 TP5应用实验室输入)。  无论偏置电压是否高于 VCC、12V 输出都无法将稳压保持在大约5.5V VIN 以下。  这是电路板上 FET 的限制(V_GS)、还是我不了解输入/偏置拓扑以及在输入电压低于4.2V 的情况下运行?

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    感谢您使用 LM34936。

    器件启动时的电压是多少? 如果使用 BIAS 引脚、初始启动时输入电压必须至少为4.2V、然后偏置电源将允许输入电压低至2.5V。

    另一种选择是通过二极管将实验电源连接到 VCC 引脚。 这应允许您在输入上启动低于4.2V 的电压。 此外、请保持 J5开路并从外部将 UVLO 引脚拉至高电平。 在另一种情况下、需要更改 UVLO 电阻器以允许在低于6V 的电压下运行。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett