This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:如何确定 FMOD 频率

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739937/lm5175-how-to-decide-fmod-frequency

器件型号:LM5175

大家好、

 客户正在考虑使用抖动。
 数据表中提到了电容值和 Fmod 的关系表达式。
 但它剂量找不到可能作为 FMod 值准则的说明。

 应采用 Fmod 占振荡频率的百分比?

此致、
Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、纳里亚基、

    LM5175内部抖动功能将使振荡器频率变化+-5%。 连接到 DITHER 引脚的电容器设置调制斜坡频率。 该调制频率取决于应用以及它在多大程度上提高了电源的 EMI 性能。 通常、这些值可以大约为10kHz。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett