This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7300:在低温下出现问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04808, TPS7A7300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740098/tps7a7300-problems-occur-at-low-temperatures

器件型号:TPS7A7300
主题中讨论的其他器件:LMK04808

你(们)好

我的客户端使用以下块配置了系统。

LMK04808在°到试验箱的-5 μ F 操作时无法正常工作。

通常情况下、PLL2应在 LMK04808的 PLL1运行后以级联方式运行。

问题在于 PLL1在低温下正常工作、但 PLL2不工作。

请确认使用上述 TPS7A7300没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    基于此方框图、使用此处的 TPS7A7300没有问题。 输入和输出电压处于建议的工作条件范围内。 该 LDO 具有240mV @ 3.3V 的最大压降输出、因此有足够的余量(输入电压-输出电压)。 它还将不会提供所需的负载电流。 LMK04808仅需要590mA 的最大电流、而 TPS7A7300可提供高达3A 的电流。如果您可以提供客户端在其系统中使用的 TPS7A7300的原理图、我可以为您提供有关该 LDO 原因的更全面的评估 问题。

    谢谢、
    Gerard