This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 LM3481中 SEPIC 模式的更多信息

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740056/about-sepic-mode-in-lm3481

器件型号:LM3481

你好

我的要求是使用处于 SEPIC 模式的 LM3481将15-30V 输入转换为12V @1A 输出。

是否可以满足上述要求?

是否有任何问题?

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、

    感谢您选择 LM3481。 有一些参考设计适合您的应用、因此似乎可以满足上述要求来实现。

    LM3481SEPIC EVM 是用于设计 SEPIC 的有用资源(www.ti.com/.../snva461a.pdf)

    该参考设计也非常适合: www.ti.com/.../PMP10111

    此致、
    Richard