This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008:LM5008可以#39;t 输出

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4001, LM5008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740238/lm5008-the-lm5008-can-t-output

器件型号:LM5008
主题中讨论的其他器件:TPS7A4001

尊敬的 所有人:

   我 使用 LM5008 设计直流/直 流输入电压= 60--84V 输出电压= 12V,当我的系统进入睡眠模式时,系统电源来自 TPS7A4001,一旦睡眠模式关闭、 系统电源来自 LM5008,问题是 当我 在  工作模式下将 BAT 连接到 LM5008 Vin 引脚,输出电压为0, LM5008无法启动, 但我 将 ,电阻器 R65 R66 k Ω 从 20K、5.1K 切至 10K、2.5K 输出电压为12V、这是正常的。 为什么导致结果? 您能 帮助 解决问题吗? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为问题与 FB 引脚上的纹波有关。  注入 FB 引脚的电阻应使用 C32的串联电阻、C32的最小值为0.84Ohm。  因此、通过减小反馈电阻、您可以增大流经反馈电阻器的电流、任何噪声都不会干扰 FB 信号、由于缺少电阻、该信号小于预期值。

    我还通过产品文件夹中的快速入门计算器检查了这一理论、并确认该计算器还推荐使用 Cout 的串行电阻:

    如有任何疑问、请告知我。

    此致、

    Katelyn